This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用蓝牙低耗能在两个 msp430FR5994之间进行通信?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, CC256XMSPBTBLESW, CC2564MODNEM, CC2640R2F, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822065/msp430fr5994-using-bluetooth-low-energy-to-communicate-between-two-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:CC256XMSPBTBLESWCC256XQFNEMCC2564MODNEMMSP-EXP430F5529CC2640R2F

您好!

我想使用蓝牙低耗能在两个 MSP430FR5994 LaunchPad 之间建立通信。 我发现、我们为蓝牙器件提供了免费的软件堆栈[ http://www.ti.com/tool/CC256XMSPBTBLESW]用于 MSP430器件(与闪存>= 128KB 且 RAM >= 8KB 的任何 MSP430 MCU 配合使用)、这只是支持使用低功耗蓝牙的"软件"。

现在、对于硬件部件、我们可能使用 CC256x EM 板(CC256XQFNEM 或  CC2564MODNEM) 、它可以直接插入类似的板  
MSP-EXP430F5529
MSP-EXP430F5438
但有一点我怀疑、这些器件是否能够与 MSP530FR5994配合使用。 这些器件是否适合用于 BLE? 之间有何差异? 我应该订购哪一款可与 MSP430Fr5994 Launchpad 轻松连接以实现低功耗蓝牙通信。 很抱歉、我问过这样的问题、我不熟悉 MSP430 LaunchPad 与 BLE 的连接。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    提供的参考与 MSP530FR5994器件不直接兼容。 如果您的要求仅使用 BLE、则可以参阅 CC2640R2F 器件和 LaunchPad/boosterpack。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    感谢您提供相关信息。 我的应用要求我在一个 MSP430FR5994上进行计算、然后使用 BLE 将结果发送到其他 msp430fr5994。 因此、根据您的建议、我应该使用 UART 之类的器件将数据从 MSP430FR5994传输到 CC2640R2F Launchpad、然后使用 BLE 进行传输、并让 CC2640R2F Launchpad 接收数据、然后使用 UART 将数据传输到其他 MSP430FR5994?

    最棒的

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    我会将该主题分配给 BLE 专家。 他们将能够更好地指导您

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sudarshan。 此外、我计划测量 BLE 通信的能量。 是否有任何 LaunchPad 与 Energytrace 一起提供。