This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67641A:msp430f67641A

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/820049/compiler-msp430f67641a-msp430f67641a

器件型号:MSP430F67641A

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

当我通过 I2C 4320读取 EEPROM 中的数据时、如果我的数据类型为 int、则会显示 FFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    更改数据类型时、您是否获得了正确的数据? 如果是、哪种数据类型适合您?

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    经过很长的时间后、它显示0xFFFFFFFF

    这对我来说是垃圾、它不是正确的值

    有时、当我从 EEPROM 读取数据时、它会在同一位置显示正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    就像快速完整性检查一样、您是否从正确的存储器位置读取数据?

    您正在从外部 EEPROM 读取数据、对吧? 您使用的是什么通信协议(I2C 等)?

    您是否尝试过其他 EEPROM?  

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    我一段时间没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    谢谢、

    Mitch