This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:GPIO 问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/820828/msp430f5249-problem-with-gpio

器件型号:MSP430F5249
主题中讨论的其他器件:MSP430F5247

您好!

我的 MSP430F5249IRGCT 微控制器有问题。 我已经尝试将其更改为 MSP430F5247、问题仍然存在。

P1.7 GPIO (引脚25)有问题。

它具有一个10K 至3.3V 的上拉电阻器和一个连接到开关的串行1K 电阻器、可将其打开或闭合至接地。 GPIO 有一个100nF 电容器和一个5V 压敏电阻接地。

其余 GPIO 在微控制器中工作正常。

问题是、如果我用手指触摸微控制器、GPIO P1.7会变为0V、尽管开关已打开。 如果我用隔离材料接触它、就没有问题、因此我认为没有机械或焊接问题。

添加 FW 滤波器后、我可以避免瞬时问题、但如果触摸手指的微开关约5秒钟、问题会再次出现。

有什么想法吗?

谢谢、

此致。

电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、可以向我展示 GPIO 的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已连接 GPIO 的原理图。 P1.7的信号为"开关"。 我们将一个微开关连接到 J14、该 J14在按下时短接引脚1和2。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是一个 FW 问题。

    谢谢、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、感谢您的更新