This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:在 IAR 的 C 项目中添加 C++代码

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821695/msp430f67791a-adding-c-code-in-c-project-in-iar

器件型号:MSP430F67791A

大家好、

我有一个巨大的项目、它在 IAR 中的 C 语言中进行开发。 现在、我尝试添加一个 C++代码、因为我要逐渐将代码移植到 C++中。  在项目中编写了一些演示类之后、它会给出如下所述的错误。  我在 StackOverflow 上提供的链接上找到、但看起来像是在 C++项目中使用 C 代码。 我正试图实现相反的目标。 如果有任何建议,我将不胜感激。

错误[Pe020]:标识符"类"未定义 D:\projects\aaaaaaaaaa\source_codes\tlv493d.h 10.

ERROR[Pe065]:预期为";" D:\projects\aaaaaaaaaaaa\source_codes\tlv493d.h 11.

https://stackoverflow.com/questions/16733368/mix-c-c-in-iar-embedded-workbench

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您的错误/问题报告。 目前、我没有在我的机器上使用 IAR、我个人也没有这样做。 我将尝试找到一位具有合适设置的同事、在这里为您提供帮助。 我在几天的休息时间内返回2 U。

    感谢您的耐心等待

       祝你度过美好的一天

      Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    这是有关状态的临时答案:在通用 C 到 C++转换方面、我们似乎无法为您提供帮助。 TLV493D 似乎是 Infineon 提供的3D 磁传感器器件。 StackOverflow 的示例使用 STM 器件作为参考。 在当地 TI 办事处、没有一位同事安装了 IAR 来快速检查错误消息。 如果问题是 IAR 特有的、我建议联系 IAR 的支持服务来分析他们的错误消息。

    如果其他同事能够帮助您、我将与他们进行 X 线检查。  

    !任何人! 这就有一个如何帮助 Dheeraj 的想法,请作出回应。

     此致

       Johann