This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:使用空白器件检测的 BSL 闪存

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/823079/msp430fr2433-bsl-flash-using-blank-device-detection

器件型号:MSP430FR2433

是否可以使用 BSL- UART/I2C 通过空白器件检测方法来刷写 MSP430FR2433、从而跳过测试和复位引脚上的进入序列。

请说明相同的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、它支持这一点