This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5131:MSP430F5131查询

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819874/msp430f5131-msp430f5131-queries

器件型号:MSP430F5131

我们的客户需要以下输入:

我们正在寻找支持 I2C 模式下 BSL 的 MSP430器件型号。 根据文档“SLAU319X–2010年7月–2019年4月修订版”

MSP430Tm闪存器件引导加载程序(BSL),MSP430-G2xx3不支持我们当前使用的 BSL-I2C,请确认。

 现在、我们计划转向新器件型号 MSP430F5131IRSBR、它支持非 USB 模式下的 BSL-I2C (上一个文档中的表-1)

 您能解释一下吗?

  1. 表1中的非 USB 和 USB 是什么?
  2. 我们的新型芯片 MSP430F5131IRSBR 是否是非 USB?
  3. 请确认上述部件是否支持 BSL-I2C 功能?  

期待您在这里的输入

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430F5131出厂时仅支持 UART BSL。 这在器件的数据表中指定、就像每个 MSP430衍生器件一样。

    在 MSP430F5xxx/F6xxx 系列中、我们还有带有片上 USB 模块的衍生产品。 这些器件不仅支持基于 UART 的 BSL、还支持 USB BSL 功能、包括自动检测功能和使用此 USB 接口的初始编程以及相应的 BSL 功能。

    MSP430F5131器件仅支持 UART BSL 通信、因为未配备 USB 模块。 因此、它是非 USB 器件。

    3.根据 MSP430F5131器件数据表,该器件仅支持 P3.5和 P3.6上的 UART BSL。 由于这与 slau319不符、我需要对此进行仔细检查。 但器件数据表的末尾是决定性的文档。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的回答;请在下面找到我的客户提出的后续问题-

    因此、根据您的输入、器件型号 MSP430F5131不支持 USB-BSL。

    但我们正在寻找 I2C-BSL 功能,  根据文档“SLAU319X–2010年7月–2019年4月修订版”,此器件型号支持此功能。 您可以确认吗? 如果 I2C-BSL 支持、请提供有关如何使用 I2C-BSL 功能的更多详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatya、

    很抱歉耽误你的回答。 遗憾的是、上述文档会产生误导性、因为并非每个 F5xx 器件都支持 I2C、如表所示。 我与工具同事进行了双重检查。 就像我说的那样。 用户始终需要查看 BSL 的器件特定数据表。 与本例类似、数据表中相应的表6-5明确列出了 P3.6和 P3.7 RX/TX 上的 UART 通信、I2C 没有 SDA/SCL。 很抱歉。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anatya、

    假设您的问题已得到充分回答、我将关闭此主题。

    此致

    Peter