This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:Windows 无法识别

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819484/ccs-msp430f5529-can-not-recognized-by-windows

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: ADS1248

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 MSP430F5529运行从 TI.com 下载的 ADS1248固件、但是当我插入电路板时、它无法被识别 为 USB 器件、串行器件被成功识别。

可以在 Windows 设备管理器中看到它。 在其他器件中、-msp430-usb-example、带黄色"!" 标记。 如果这是由于缺少 MSP430 USB 驱动程序导致的,我可以从哪里获得该驱动程序?

使用的操作系统是 Win7 x64 pro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请告诉我们您正使用哪些硬件工具吗? 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 MSP430F5529 Launchpad、CCS 版本为 v7.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否尝试删除与 LP 相关的所有驱动程序、然后再次尝试使用该工具重新连接?

    问题还在于、MSP430F5529 LP 是您在该 PC 上使用过的唯一 MSP430工具、还是您以前在该 PC 上成功使用过其他 MSP430工具?

    最好的酒店

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于没有活动、我将关闭此主题。

    此致

    Peter