This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:间密度测量

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821901/msp430fr6043-huminity-measuring

器件型号:MSP430FR6043

您好!
是否可以使用 FR6043 USS 技术测量空气的同度?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    'FR6043并不意味着这一点;它可以非常准确地测量通过气体的简单传输时间、并且非常精确地测量差分传输时间。 这对于测量流速 和校正液体和气体管道的非线性效应非常重要。

    现在是物理背景:湿度会影响声速;因此可以使用时间测量... 但压力和温度也会影响声速。    如果您可以保持温度和压力恒定,那么您就有机会。  但这仍然是不可行的;您需要 使用具有压力控制气流的温度控制型蜂窝整流器。 或类似的东西...  抱歉

    如需更多信息、请访问 http://www.sengpielaudio.com/calculator-airpressure.htm

    玩得开心

        Johann