This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:LEA FFT 实施问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/822018/msp430fr5994-lea-fft-implementation-questions

器件型号:MSP430FR5994

您好!

您能帮助我回答以下问题吗?  

      1. MSP430FR5994中实现的 FFT 是否要求 FFT 点的数量为2的幂? 如果不是、它是否会自动执行零填充以使提交到 FFT 算法的样本数为2的幂?

2.      在哪里可以找到适用于该处理器的 FFT 实现的良好示例代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrett、

    1) 1)根据 MSP430 DSPLibrary 用户指南、传递到 FFT 参数结构的"长度"必须是2的幂。

    2) 2)音频滤波和信号处理 TI 参考设计(TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING)是一个展示 MSP430FR5994上使用 LEA 进行实时 FFT 和 FIR 滤波的很好示例。 为该 TI 参考设计提供了源代码、因此客户可以单步执行该示例、并亲自了解如何利用低功耗加速器配置和使用 DSP 库。  

    此致、

    Matt