This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659的最大时钟速度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821975/msp430f5659-maximum-clock-speed-of-the-msp430f5659

器件型号:MSP430F5659

大家好、只是一个简短的问题。 处理器在 MSP430F5659上可以运行的最快速度是多少? 根据数据表、它是20MHz (我认为)?

谢谢

Dan Ross - AST INC.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最大 MCLK 为20MHz。 如果您需要更高的速度供个人使用、您可以超频。