This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249-EP:上电时、AVCC 引脚接地

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818971/msp430f249-ep-when-power-on-avcc-pin-get-grounded

器件型号:MSP430F249-EP

您好!

我有自己的开发板、在这种情况下、每当我的 IC AVCC 引脚上的电源通过显示一些阻抗(欧姆)值而短路时、都会出现问题。 在我断电后、阻抗值逐渐升高、然后消失。 编程期间、它是否会对 IC 或电路板造成任何损坏、是什么导致了此问题? 请提供一些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在为 AVcc 和 DVcc 加电?

    请参阅第23页的数据表建议运行条件。

    它表示在加电期间 AVcc 和 DVcc 之间的间隔只能为0.3V。  如果您不遵守此要求、则可能会损坏器件。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将 AVCC 和 DVCC 一起加电3.3V。 是否有任何专用引脚为除 AVCC 之外的 ADC 模块供电、我是否尚未连接 VREF、Veref+/-引脚。

    如何计算微控制器中 ADC 的精度百分比间隔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的问题。

    您如何确定 AVCC 在与 DVCC 同时供电时具有低阻抗?

    在 e2e 中有一些有关 ADC12模块的信息。

    以下是一个相关的问题:

    您可以在 e2e 上搜索 ADC12以查找其他信息。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有听到、我将关闭这个线程。

    如果您需要其他信息、请将其发布回、然后它将重新打开。

    此致、

    涉水