This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:使用 AVCC 作为 ADC 基准源时的 ADC 特性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819974/msp430fr5962-adc-characteristics-when-using-avcc-as-adc-reference-source

器件型号:MSP430FR5962
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2476

尊敬的所有人:

使用 AVCC 作为 ADC 基准源(ADC12VRSEL=0000b)时、是否有任何详细信息(特性)?

感兴趣的是:

  • 单端输入的积分线性误差(INL)
  • 偏移误差
  • 增益误差
  • 总体未调误差

AVCC 测试条件/最小 AVCC 可实现完整的 ADC 运行?

感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    与任何 ADC 测量一样、所用基准的性能完全进入 ADC 测量结果精度、人们只能这样说:"使用此 AVCC (电压电平、噪声、阻抗...) 您会得到这些参数..."

    由于这毫无意义、因此我们不会指定它。 可以假设 ADC 内核的性能与数据表中指定的基准相似/相同、但 AVCC 的所有噪声和变化影响都将完全影响 ADC 结果。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    解释得很好、这对我来说很有意义、谢谢。

     

    我仍然要问的另一个有关 MSP430FR5962的 ADC 的问题。

    数据表(SLASE54C)中的表5-25列出 了 ADC12_B 线性参数。 它注意到:在推荐的电源电压范围和自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)。

    这是否意味着 ADC12_B 线性参数适用于 AVCC 1.8V 最小值、因为没有其他说明?

    (以下数据表中的推荐运行条件快照)

     

    提出问题的原因是 MSP430FR 系列中的其他 MCU (例如 MSP430FR2476)在 AVCC 2.4V 最小电压下指定。关于此线性问题、

    非常感谢您的帮助、

    Patrick

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    显然快照出现了问题。

    我重新插入了问题、请参阅附件。

    Patricke2e.ti.com/.../Question-ADC-MSPFR5962-specifications.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在图片或其他材料中粘贴时、您需要将其作为附件执行、而不仅仅是复制粘贴。

    在回答您的问题时、需要注意与 ADC 操作和性能相关的多个事项。

    对于 MSP430FR2476、与其他衍生产品一样、ADC 的工作电压范围有通用规格。 表5-21中的 MSP430FR2476额定电压为2.0V - 3.6V。 因此、这是 ADC 本身的建议工作电压范围。

    另一个要求是电源电容器的值。

    此外、通过查看线性表5-23、您可以看到另外两个指定的条件。 一方面、它用于2.4V 至3.6V 的电源电压范围、另一方面是基准电压。 由于电源电压需要始终高于所选基准电压、因此基准电压范围可以进一步受到基准电压选择的限制。 MSP430FR2476具有3种不同的基准电压电平:1.5V、2.0V 和2.5V。 这意味着、当选择2.5V 基准电压电平时、即使 ADC 可在2.0V 以上的电压下运行、也会将最小电源电压电平指定为2.7V。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    一方面、它的电源电压范围限制在2.4V - 3.6V >>很抱歉、我无法在表5-23中找到该规格。

    如前所述、我们计划使用 AVCC 作为 ADC 基准源(ADC12VRSEL=0000b)、因此我们不会因我假设的最低基准电源电压而限制电源电压。

    让我重新说明一下我的问题:对于我们要使用 MSP430FR5962的应用、可用的电源电压为2.1~2.3V、ADC 是否在规格内运行。 使用 AVCC 作为 ADC 基准源时? 换句话说、当 AVCC 电源没有噪声、低阻抗和稳定时、ADC 是否会如表5-25中所述执行?

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    很抱歉、表5-23。 我必须将其与一些 FRAM 超值系列器件数据表混合使用。

    就您在表5-25中的问题而言、ADC 线性参数、您可以看到所有值都是针对特定条件指定的、因此让它提供或/和使用的基准电压。 因此、如果您希望在特定条件下对线性参数进行绝对着重号的声明、我很遗憾地让您失望。 我们尚未针对这些条件对 ADC 进行特性描述。 很抱歉无法就此发表其他声明。

    此致

    Peter