This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2900000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821242/ccs-msp430fr6989-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

我想参加 MSP430技术讲座、到目前为止、这种技术一直都很出色

我进入了 lab10a、我要求从 MSP430ware 的 HID 示例中导入"具有 LED ON.OFF/闪存的命令行界面、但这对我来说是不存在的。

我尝试使用 H1_LedOnOff 示例、但它用于不同的控制器、无法使其正常工作。 由于某种原因、这些实验不提供解决方案文件。

如果有人能帮助我让这个实验工作、我会非常感激  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    欢迎访问 E2E 论坛。  很高兴您发现 MSP 技术讲座材料非常有用!  您似乎已经了解了大多数示例、因此您能否给我更多反馈。  对于培训材料的未来更新、我想提供任何反馈。    

    • 您是否已经完成过所有其他实验?  
    • 他们是怎么走的、还有其他的路颠簸?  
    • 您认为可以改进的任何主题、章节或实验吗?   

    至于实验10、这显然是一个 USB 实验。  唯一具有内置 USB 的 MSP430是 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 器件。  本实验将使用的唯一 Launchpad 是 MSP-EXP430F5529LP、该器件是您找到的示例所对应的器件。   

    这意味着您无法使用当前的 MSP-EXP430FR5969完成此 USB 实验部分、因为 MSP 没有 USB 模块。  

    谢谢、

    JD