This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:关于未使用的引脚

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819520/msp430fr2433-about-unused-pin

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430F1121A

你好

您能告诉我在以下情况下哪种解决方案功耗最低?

1.set AS 输出方向(高电平还是低电平?)

2.set 作为带有内部上拉/下拉的输入方向(上拉或下拉?)

3.set AS 带有外部上拉/下拉的输入方向(上拉或下拉?)

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    终止未使用的 GPIO 的原因是所谓的"浮动节点"可能会产生电流。 对于 MSP430F1121A、请参阅下面通过互补 CMOS 级的典型交叉电流。

    电流可以在器件的电源连接处测量、不会流入或流出受影响的 GPIO、但会流经输入的互补级、因为晶体管级在暴露于临界电压电平时不会完全关断。

    现在来谈谈您的问题。 由于上述解释、任何适合防止在这种互补级上施加关键电压而不会产生额外电流的东西都将阻止浮点行为。 因此、只要您不需要动态反复地执行此操作、您提到的所有三个选项之间的电流消耗也没有差异。 这意味着、只要它仅涉及未连接的 GPIO 的永久端接、那么在使用外部电阻器或其他电路端接输入信号时、其他元件的成本就更重要了。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您的问题已得到充分解决、我将关闭此主题。

    此致

    Peter