This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用保存的 ADC 数据模拟流量?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/820526/msp430fr6047-simulate-flow-using-saved-adc-data

器件型号:MSP430FR6047

你好!

是否可以使用捕获的 ADC 数据来模拟流量、并通过 USS 库以某种方式将该数据设置到 UPS/DNS 指针的存储器中?  

提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    请给我一两天时间联系 USS SW 团队、看看您是否可以要求什么。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    根据我们的 USS SW 团队的说法、此功能目前不可能或不可用、但已被讨论为未来版本的可能增强功能。 感谢您提请我们注意这一点、因为它表明更多的客户可以从此附加功能中受益。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Matt Calvo]Thibault、

    根据我们的 USS SW 团队的说法、此功能目前不可能或不可用、但已被讨论为未来版本的可能增强功能。 感谢您提请我们注意这一点、因为它表明更多的客户可以从此附加功能中受益。

    此致、

    Matt

    [/报价]

    您好、Matt、

    好的、感谢您将其添加到功能请求列表中! 这会大大缩短开发时间!

    此致

    Thibult