This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430F6638

Guru**** 2997810 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817319/ccs-msp430f6638

器件型号:MSP430F6638

工具/软件:Code Composer Studio

HII

我在 LPM3中的 VBAT 流耗有问题

我使用的是 MSP430F6638处理器  

不使用 LPM3时的 VBAT 流耗为0.1微安、而使用 LPM3时的流耗为1微安  

如何降低 LPM3中的 VBAT 电流消耗  

请回复我。

情况紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 VBAT 电流消耗有什么看法? 这是 MSP430器件的 VCC 和 GND 上的电流消耗还是包括电路板上的所有组件?

    您可以分享您正在执行的测试代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为 VBAT 引脚连接了一个外部3.0V CR1216电池、并通过稳压电源为 VCC 引脚提供3.3V 电压。 我们将使用 CPU VBAT 引脚上的电流表测量电流。

    注意:-没有其他组件连接到 VBAT。

    当 CPU 处于激活模式时、VBAT 引脚上的流耗为0.1uA。 当我将 CPU 置于 LPM3中时、电流消耗高达1.17uA。 该电流消耗似乎随 VBAT 电压的变化而变化。 例如。

    VBAT   电流

    2.815V  0.245uA

    3.020V  0.645uA

    3.120V  0.840uA

    3.290V  1.170uA

    我已经验证当 CPU 处于 LPM3中时、LOCKBAK 保持为零。 这表示 CPU 仍然从 VCC 运行、而不是从 VBAT 运行。

    由于 VCC 始终为3.3V、为什么 CPU 从 VBAT 引脚汲取电流? 当我将 CPU 置于 LPM3模式时、电流为什么会增加?  

    请查找重现上述问题的附加项目。  

    e2e.ti.com/.../3580.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来、VBAT 在功率损耗期间提供的子系统或 LPMx.5也在 LPM3期间提供。

    您能告诉我们 DVCC 通道的电流消耗吗? 根据具体说明、只有在主电源(DVCC)低于 SVS 电平时、BAKDIS = 0时才会发生(请参阅用户指南第3.2章)。

    那么、在进入 LPM3之前、您能否检查写入 BAKDIS=0是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       在进入 LPM3之前、我们写入 BAKDIS=0、但 VBAT 的电流消耗不会改变

       LPM3中 VCC 的流耗为0.4mA。 我们将使用电池正极引脚上的电流表测量电流

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 msp430f66338上也有类似的问题。 在 lpm3模式下从 VBAT 引脚汲取电流。

    是否有任何解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、当您在 DVCC 上的 LPM3中测量0.4mA 时、意味着您不在 LPM3中、请检查您是否真正是 mA 还是 uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经没有收到您的消息超过一周,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。