This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:许可-二进制形式的重新分发

Guru**** 2505645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/821132/msp430fr2522-licensing---redistribution-in-binary-form

器件型号:MSP430FR2522

代表客户发布:

我对我们使用的源文件中的许可信息(复制如下)有疑问。   

  1. 蓝色信息–我们完全理解并同意。  版权声明将保持不变。
  2. 绿色信息–这一点我不确定我是否理解。
  1. 当我们将二进制文件存储在内部文档控制存储中时、这意味着什么?
  2. 当我们发货时、单个单元将二进制文件存储在微处理器上、这意味着什么?

 

/*-版权所有-、BSD

*版权所有(c) 2017、德州仪器(TI)公司

*保留所有权利。

*

*以源代码和二进制形式重新分发和使用、有无

*如果满足以下条件、则允许进行修改

符合*:

*

** 源代码的重新分发必须保留上述版权

*   注意、此条件列表和以下免责声明。

*

* *二进制形式的再发行必须复制上述版权

*   请注意、中的此条件列表和以下免责声明

*   随分发提供的文档和/或其他材料。

*

* *德州仪器公司的名称和名称均不相同

*   其贡献者可用于认可或推广衍生产品

*   未经特定的事先书面许可。

*

*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供

*以及任何明示或暗示的保证、包括但不限于:

*特定适销性和适用性的隐含保证

*不承认目的。 在任何情况下、版权所有者不得或

*派遣国应对任何直接、间接、偶然、特殊、

*典型或必然的损害(包括但不限于

*采购替代货物或服务;丧失使用、数据或利润;

*或业务中断)、无论原因是什么以及任何责任理论、

*无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或)

*否则)因使用本软件而以任何方式产生、

*即使被告知可能会发生此类损坏。

*--/版权--*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    TI 提供的每个源代码文件开头的文本是标准的3条 BSD。 客户可以根据自己的需求使用代码、代码按原样提供。 客户可以对其进行修改、在其产品中重新分发(获取我们的二进制文件)等 他们只需将 TI 许可证保存在 TI 源文件上(蓝绿色部分、无法声称自己编写了许可证)、即使他们以二进制形式发布许可证、也必须在清单中包含 TI 许可证的副本。 关于绿色环保器件、如果他们在其产品中使用我们的代码、则这不是 TI 对其产品的认可、也不能声称是这样。

    希望这有助于清理问题!

    此致、

    Matt