This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:老化和可靠性辅助

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817904/msp430g2553-aging-and-reliability-assistance

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:TS5A21366

您好!

我是一名大学生、通过使用一些 MSP430G2553IRHB32T 微控制器来研究电迁移的影响、进行了可靠性研究。 在研究中、我将通过超频和使用100%准时的高 VCC 对 MSP430进行散热。 在分析它们之前、老化过程可能会持续1000到1500小时、但我希望它在这段时间内尽可能老化。

通过查看数据表、我可以看到最高温度为150摄氏度、最大 VCC 为4.1V、最大时钟频率为16MHz (VCC = 3.3且50%+/- 10%占空比时)。

1.这些是器件正常运行时绝对最大温度、VCC 和时钟频率是否为100%导通时间(即是否可以将其推至更高的值而不会因老化而造成物理损坏或即使老化也是计算为绝对最大值)?

2.使用温度是多少以及环境温度和结温之间的差值是多少?

MSP430G2553IRHB32T 的加速因子的精确建模是什么(标题为"计算嵌入式处理器的有效使用寿命"的文档显示、在计算精确的加速因子时、我需要联系 TI)?

4.温度与时钟频率之间以及温度与 VCC 之间是否有关系图?

我已经为 MSP430G2553和一些其他器件读取了几个线程、例如 TS5A21366器件的 Tjmax 公式、但数据表中没有所需的与公式相同的变量;我也找不到有关环境温度或结温的信息。

提前感谢您的帮助。

此致、

Chris Rhynes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    1、不应超过绝对最大额定值以防止损坏。  我认为这是在下表注1中解释的。

    2.我们只允许85摄氏度来保证规格

    以下页面提供了有关 G2553资格的所有详细信息、还提供了 HAST 和运行寿命测试的详细信息。

    该页面还提供您可能需要的多个计算器。

    没有、我们没有您要求的图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    谢谢! 这些信息对我有很大帮助。 假设85度时 MSP430G2553IRHB32T 的使用寿命约为10年、我会错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您的假设是正确的。

    另一个非常有趣的文档是闪存数据保留报告讨论2个不同的案例研究:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    非常感谢您回答我的问题。 感谢你的帮助。

    此致、

    Chris Rhynes