This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2013:最大 IO 切换速度

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/820088/ccs-msp430f2013-maximum-io-toggle-speed

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件:MSP430FG4618

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 MSP430FG4618/F2013实验板、不知道如何以16MHz 的最大速度切换 IO。 DCO 为16MHz、但输出引脚仅以1.1MHz 的速度切换。 这是如何实现的、如何以16MHz 的速度切换 IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我记住正确、向 F2xx 端口输出(mov.b R15、&P1OUT)写入值将至少需要4个 CPU 周期。 如果只需要用恒定频率切换输出、则可以使用最大 MCLK/2频率的计时器 PWM 输出(如果我记得对了)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    正如 DavidL 在本 E2E 帖子( https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/487396?MSP432-GPIO-Toggle-Rate )中所建议的那样,您可以将其中一个时钟(例如 SMCLK)输出到 GPIO,以便以 DCO 的最大速度切换 GPIO。 如果您需要高切换频率、而不仅仅是输出"时钟"频率、还需要更多的定制功能、那么您可以使用计时器使用 PWM 输出。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的回答。 实际上、我需要的不仅仅是将 SMCLK 输出到 GPIO。 我想使用开关键控生成调制信号。 这是一种用于数字无线通信的信号类型、其中数据信号、例如100kHz 由数据信号调制、例如1.6MHz。 我想、如果我能找到一个仅使用1个 SMCLK 时钟周期来生成高输出或低输出信号的 CPU 指令、我可以执行类似的操作。 或者、您对此有其他想法吗?

    e2e.ti.com/.../OnOFFKeying.pdf

    此致、
    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最快的 MSP430、可以使用 DMA 来读取/写入 GPIO (2个 CPU 周期)、但2xx 系列没有 DMA 硬件模块。 对于必须使用快速 GPIO 的应用、我使用的是低成本 Cortex-M0+器件、其中端口 IO 映射到 CPU 地址空间、并且可在1个 CPU (48MHz)周期执行读取/写入/切换。