This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:内部基准发生器稳定性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819561/ccs-msp430fr5969-internal-reference-generator-stability

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想为 MSP430Fr5969的 ADC_12B 模块使用2.5V 内部基准...

我有以下问题:

1) 1) 2.5V 基准在温度范围内的稳定性

2) 2)内部基准发生器的电流消耗

3) 3)连接外部基准发生器时的功耗是否大于内部基准

相关信息

Aalekh Devari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aalekh、

    Vref+典型值和最大值显示在数据表的5-32中。  我们不会在整个温度范围内提供此规格。

    2.Iref+也显示在5-32中。

    3.从系统层面来看,这实际上取决于您使用的外部基准器件的电流消耗。  使用外部基准不会在 MSP430中消耗任何更多电流、但您使用的外部基准器件会消耗一些电流、通常称为静态电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您能解释一下在使用 ADC 时使用的是什么缓冲基准吗?

    我在 driverlib 源代码中的 ADC 基准选择中发现了这一点。

    您能否在可能的情况下提供电流消耗详细信息?

    相关信息

    Aalekh Devari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aalekh、

    有关 ADC 基准电压的详细信息、请参阅下面用户指南的第34.2.3节。  电流消耗和测试条件如数据表的5-32所示。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau367o/slau367o.pdf