This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:Bluetopia BR 的存储器需求

Guru**** 2513395 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819184/ccs-msp432p401r-memory-demand-for-bluetopia-br

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:CC2564CMSP432BTBLESW

工具/软件:Code Composer Studio

使用 Bluetopia BR 的最小内存需求是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5148774"]使用 Bluetopia BR 的最小内存需求是多少?

    这个问题是非常通用的、答案取决于您的用例。  假设您在链接应用程序代码后引用了整体存储器占用空间、答案也取决于几个其他因素、例如编译器版本和使用的 IDE。

    为了获得准确的图像、我建议您评估 CC2564CMSP432BTBLESW 中的一个示例应用、如 SPPDemo、并在构建环境中检查应用的映射文件。

    此致、

    Vihang