This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:有关校准过程的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816643/msp430f67641a-questions-about-calibration-process

器件型号:MSP430F67641A

在我执行三相器件 MSP430F67641A 的校准过程时、它有助于进行电压和电流增益校准、但之后它会立即讨论一个校准有功功率增益的过程。

校准电压和电流后,在我们保持用于校准的电源的同时引入相位补偿是否还不够,将 能量放在0.5pf。

这应处理所有参数。

因此、我能否知道有  源功率增益的附加过程的原因。

此外、如果电源设置为标称电压、则标称电流和0.5pf 时不能"校准"点击"不完成校准。

此致

职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra、

    在以后的帖子中、请使用一个标题来汇总您的问题、而不仅仅是器件型号(我已针对此主题对其进行了更新)。 这肯定会帮助社区中可能有相同问题的其他人找到您的帖子。

    为了回答您的问题、增益校准包括(a)电压和电流(b)有功功率、可在0度相移(PF = 1)下完成。 然后、相位校准在 PF = 0.5时完成。 如果您要在有功功率增益校准之前执行相位校准、结果可能不那么准确、但更重要的是、您需要将 PF 从1改为0.5改回1 (3次更改)、而不是从1改为0.5 (2次更改)。

    尽管它不支持 MSP430F67641A 器 件、但我还是想重点介绍一下我们适用于 MSP430F67xxA 和 MS430i20x1器件的电能测量设计中心(EMDC)。 您可以使用 GUI 快速轻松地配置 MCU 和传感器、生成代码、校准系统并查看结果。

    使用适用于 MSP430TmMCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    谢谢。

    大约八年来,我一直在使用来自终端子午线的71M6533,我们设计的校准软件将电压、电流 IB 和 PF 保持在0.5,然后首先校准电压,然后校准电流,然后再进行相位角校正。

    在相同的电源设置下,通过脉冲的电能精度会立即完成,并且始终得到0.15%的精度。

    最近,由于一名新工程师安装了设备并插入了仿真器,仿真器 ADM51意外烧坏。

    现在、我们使用的基于8051内核的71M6533器件似乎已更改。

    公司代表不支持。

    另外,我们听到三个名字,即“子午线”、“Maxim”和“矽力杰”,这也是令人困惑的。

    因此、我计划转向德克萨斯州。数十年来、我一直在使用 TI 微型产品。

    德州仪器一般会快速回答问题、解决方案也会迎刃而解。

    此外、正如我所了解的、德州仪器(TI) MSP 430内核在许多 方面都有了显著的改进(虽然我不是专家、但我认为 TI 倾听客户的心声并进行改进)、仿真器具有成本效益。

    因此、我正在寻求 TI 的支持。

    因此、我的问题是。

    无论如何,在我等待答复的时候,我将仔细查阅所引用的文件。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F67641A

    主席先生,

    我们是否能以模块的形式获得计算引擎软件来计算 RMS 电压、RMS 电流、实际功率(瓦特)、校准常量位置和校正、以便我们自己编写系统软件的其余部分。

    我们不想购买任何 EVM 板、因此无法使用 GUI。

    因此、单独的计算引擎将帮助我们完成产品开发。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chandra SEKARAN VT"]我们能否以模块的形式获取计算引擎软件,以计算 RMS 电压、RMS 电流、实际功率(瓦特)、校准常量位置和校正,以便我们自己编写系统软件的其余部分。

    您可以使用为系统配置配置的 EMDC 生成的代码、然后在主机处理器/控制器上开发自己的软件、以捕获结果并执行校准。

    [报价用户="Chandra SEKARAN VT"]我们不想购买任何 EVM 板,因此无法使用 GUI。

    如果您的设计使用受支持的器件并且您使用相同的 UART 端口、则 EMDC GUI 也绝对可以与您的定制板配合使用。 这是我们的意图。 大多数设计人员购买 EVM、使用 EMDC GUI 和代码来评估解决方案、根据我们的参考设计开始设计电路板、然后使用 EMDC GUI 和代码来测量其系统上的结果以与 EVM 进行比较。 然后、它们可以调整由 EMDC 生成的应用级代码以满足其通信/协议/功能要求、或者保持所有内容不变、这基本上使 EMDC 生成的代码成为一个软件"黑盒"。

    此致、

    James