This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:关于 BSL 密码

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819673/msp430f5437a-about-bsl-password

器件型号:MSP430F5437A

您好!

这与 MSP430F5437A 安全性有关。

我有更多与 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/814820相关的问题。 有关 BSL 密码的回答如下:

-如果 JTAG 被禁用、访问 MCU 存储器的唯一方法是提供正确的 BSL 密码。 如果给定了不正确的 BSL 密码、FRAM 存储器将被擦除

还有一些问题是:

-通过提供错误的密码完全擦除 MCU 后、是否可以使用新固件和新密码重新编程 MCU?

-如果 BSL 密码泄露、可以读取 MCU 中的固件并使用修改后的固件重新编程、对吧?

- BSL 密码是否可以作为每个器件/MCU 的唯一实现?  

谢谢、HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyungjae、

    我将在我的结尾处对此进行更深入的研究、并将很快提供更新。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyungjae、

    -通过提供错误的密码完全擦除 MCU 后、是否可以使用新固件和新密码重新编程 MCU?

    是的。 BSL 密码由位于地址0xFFE0至0xFFFF 的16个中断向量处的数据组成。 当 MSP 被整体擦除时、这些矢量中的数据也会被擦除、这将为您提供一个已知密码、并允许您对器件进行重新编程。

    -如果 BSL 密码泄露、可以读取 MCU 中的固件并使用修改后的固件重新编程、对吧?

    是的、没错。

    - BSL 密码是否可以作为每个器件/MCU 的唯一实现?

    否 BSL 密码是位于地址 0xFFE0至0xFFFF 处的数据。 如果所有器件具有相同的固件映像、则所有器件都具有相同的 BSL 密码。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处还提供了 BSL 用户指南供参考:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau319y/slau319y.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答和详细信息、Mitch。