This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:定制 BSL 包缺少 MSP430F53xx 源代码、即使它包含映像(.txt 和.d43)

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819734/msp430f5359-custom-bsl-package-is-missing-the-msp430f53xx-source-code-even-though-it-has-the-images-txt-and-d43

器件型号:MSP430F5359

支持、

我正在查找 MSP430F53xx BSL 源代码。  该软件包具有5342的'released_BSL_images'、但不具有源代码。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pathfnder

    msp430f5359的 BSL 版本是  BSL.00.07.05.04。 我将连接 Will 工具团队、以查看我们是否有源代码。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pathfnder

    您可以使用名为 “IAR_v6_MSP430F543xA_TA_UART”的源代码。

    此致

    Gary