This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:新设计、启动问题(正在进行中)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819716/msp432e401y-new-design-startup-issues-ongoing

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

该项目采用 MSP432E401Y、3.3V 降压稳压器和 POE 以太网插孔作为内核。

~~设计指南 (slaa770、4.15)中的 Δ V WAKE 接地、Δ V HIB 悬空。

该特定电路板尚未加载固件。

当连接到支持 POE 的交换机时、交换机的 POE Good LED 会亮起、链路 LED 会亮起;Vdd 测量值为3.2+ VDC。

经过一小段时间(< 1分钟?)后、链路 LED 熄灭、我们看到 Vdd 已降至3 VDC 以下。

这是在连接调试器探针时首先观察到的、但后来发现没有调试器时就是这种情况。

是否有一种奇怪的模式、可能消耗的电流比预期的要大得多、启动时可能会进入该模式?

下一步是在等待来自社区的任何输入时提供稳定的3.3V 电压、绕过 POE。

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    如果 MCU 上没有运行软件、则初始化不应导致电流消耗的巨大浪涌。

    为了隔离硬件设计问题、您可以尝试使用 LauchPad (MSP-EXP432E401Y)进行相同/相似的设置。

    您可以运行"解锁序列"以将器件恢复为出厂复位条件。 请注意、这将擦除 LaunchPad 的 MAC 地址、但它应出现在 LaunchPad 的背面。

    要解锁器件,请参阅以下应用手册中的“执行解锁序列”一节:

    谢谢、

    SAI