This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:在 SPI 模式下生成 MSP430FR6989 "组帧错误&quot

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818291/msp430fr6989-msp430fr6989-framing-error-generation-in-spi-mode

器件型号:MSP430FR6989

你好。

我正在寻找 针对 eUSCI_A 的"成帧错误"的详细描述、作为 SPI。 什么是"SPI 中的帧错误? 如何生成"帧错误"(SPI 模式)?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帧错误表示在主器件和4线 SPI 模式中、STE 上的下降边沿为一个总线冲突。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter。

    感谢您的回答。 您可能知道这是什么杜库蒙特的解释吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Al、

    其中一个文档是《MSP430F1xx 用户指南》、您可以在其中找到相关说明

    我知道这是一个不同的 MSP430系列、但出于兼容性的原因、我们保持了特性不变。 您可以在第14-5页找到这些陈述。

    MSP430FR59xx/69xx UG 中的相应部分为31.3.3.1 4引脚 SPI 主模式(UCSTEM = 0)。 遗憾的是、描述并不清晰。 它需要20年的 MSP430历史和经验。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter。

    非常感谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    根据您的反馈、我假设案例已关闭、从而闭合了主题。 对于将来的情况、有一个小提示。 在您单击"此已解决我的问题"的帖子中、回复后将重新打开该主题。 因此、建议是、首先发布您的最终答案、然后单击"Resolve..." 非常感谢。

    这一次、我将从我的一侧关闭它。

    此致

    Peter