This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:保护器件免受 EMC 浪涌的影响(61000-4-5)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818688/tss721a-protecting-the-device-from-emc-surges-61000-4-5

器件型号:TSS721A

团队、  

我们需要一个有关如何保护 TSS721A 免受 EMC 浪涌(61000-4-5)影响的示例原理图。  

在首次尝试注入500V 差分浪涌(在测试中可能达到最低电压)后、器件停止工作。 1kV 是我们系统中浪涌的最小容差。

TVSxx00类型的器件是否可在此处使用? 如果是、您能否分享示例原理图。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上图显示了使用分立式组件进行保护的原理。 该图非常旧、因此可能可以为保护二极管选择更现代的器件。 当然、也可以应用保护二极管与 GND/电源的关系。 当然、除此之外、布局是一个决定性的组成部分。

    此外、我还要仔细检查 TSS721还是 MSP430、它们在浪涌后停止工作。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我可以确认 MSP 在浪涌后工作正常、损坏的是 TSS721A。

    您展示的原理图不包含 TVS 二极管保护、我们是否有任何示例可展示这一点? 为了满足  61000-4-5类型的测试、电阻器是不够的?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个抑制二极管用于 BUSL1和 BUSL2之间的差分电压。 如上所述、抑制二极管也可以类似的方式施加到电源和 GND。 电阻器还用于消除很大一部分潜在的传入突发。 在特定情况下、它们是否足够以及最佳值是多少、取决于许多设计特定参数、这些参数是由硬件设计产生的、而硬件设计主要是布局拓扑。 因此,无法预测需要什么。

    一种方法是采用具有预期最大组件的布局、然后根据实际测试结果、尝试移除某些组件、在使用最小组件成功通过测试后、使用"不要放置"方法或生成专用最终硬件。

    此致

    Peter