This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:如何使用 msp430f5438a 的 OA

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818635/msp430f5438a-how-i-use-the-oa-of-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

如何使用 MSP430F5438A 的 OA? 我在数据表中找不到该函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    给您带来的不便、我们深表歉意、但 MSP430F5438A 未集成运算放大器。

    MSP430相关文档的一般性说明。 器件专用数据表列出了特定器件的集成特性和参数、而用户指南描述了模块的功能和工作原理以及整个系列的特性。 因此、并非所有模块和功能都可以在相应 MSP430系列的每个成员中找到。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 您能不能建议 使用集成了运算放大器的 MPS430之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 虽然不同 MSP430子系列中有相当多的 MSP430器件、具有不同的存储器大小、闪存/FRAM 技术、当然还有许多不同的功能集、但如果您能列出此类器件的一些其他要求、将会有所帮助。 那么我可以更具体一些。

    或者访问我们的产品页面

     在 MSP430页面的产品选择器上选择"OA"功能。 它应该至少显示25次点击。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您的问题已得到充分回答、我将关闭该主题。 如果需要进一步的支持、请告诉我。

    此致

    Peter