This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:搜索配置或源代码、以便在室外使用水接触面板

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818754/msp430fr2676-search-for-a-configuration-or-source-code-to-use-a-touch-panel-in-the-outside-with-water

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的用例将位于外部。

过去是否有任何类似的情况来处理该问题以检测或防止 水触发的虚假触摸检测?

 欢迎使用所有代码或配置提示。

此致、

乔纳森·F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jonathan、

    感谢您关注我们的技术。 您感兴趣的应用程序非常好 、但具有挑战性。

    我们确实提供了与湿度检测相关的文档、并阻止系统以避免任何活动、还设计了防止水引起误触发的设计。

    如果您不熟悉该技术、请先参观了解该技术的基础知识。

    性能和实现在很大程度上取决于需要考虑的许多参数、如尺寸、电极尺寸、镀层厚度等。

    我们的网页上确实提供了大量与该技术相关的材料

     以及

    更多特定于潮湿环境的信息、请查看我们的参考设计

    https://youtu.be/_hWXgGZijec

    您会看到有很多可用的材料。 请检查这些信息是否与您的申请相关、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jonathan、

    我希望这些一般信息现在已足够。

    我将关闭此主题、但如果您有疑问、请随时开始新主题。

    请你同意

    单击  此已解决我的问题   按钮。  

    此致

    Kostas