This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用 ADC 和多路复用器配置 MSP432以收集数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818812/ccs-msp432p401r-configuring-msp432-with-adc-and-multiplexers-to-collect-data

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MUX36S16ADS124S06

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试为我正在研究的这个研究项目创建我自己的 ADC 设计。 我正在使用6个 MUX36S16、它们随后连接到 ADS124S06的6个输入、然后通过 SPI 连接到 MSP432P401R Launchpad。 我有几个问题需要帮助:

我计划使用 MSP432的方法是向所有多路复用器发送信号、以便每个多路复用器选择相同的引脚。 然后、多路复用器将该电压发送到 ADS124。 然后、微控制器通过 ADS124上的每个引脚运行、并从每个引脚收集数据。 然后、微控制器调节发送到多路复用器的信号、并选择多路复用器上的下一个引脚、然后重复该周期。 我相信我可以解决如何使用 SPI 从 ADS124获取数据的问题。 我的问题是、如何在微控制器上配置4个引脚以将其设置为高电平和低电平并将该数据发送到多路复用器?

2.我对 SIMO、SOMI 和 SCLK 引脚进行了分类(P1.5-1.7)、但我不知道在哪里发送启动/同步、DRDY、RESET 和 CS 引脚。 MSP432上的哪些引脚应用于这4个引脚?

如果您需要我提供的更多信息、请告诉我。 这是我所不能及的,所以我可能没有解释清楚。

谢谢、

Spencer