This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:CapTIvate 是否可用于测量?

Guru**** 2822505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819378/msp430fr2675-can-captivate-be-used-to-measure

器件型号:MSP430FR2675

你好

CapTIvate 是否可用于测量精度约为1pF 的电容?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    否 大多数电容式触控解决方案都是测量电容变化、而不是测量精度电容值。

    此致、