This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:需要有关验证 MSP432E4的 PCB 6层堆栈的帮助

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817599/msp432e401y-need-help-to-verify-pcb-6-layer-stack-for-msp432e4

器件型号:MSP432E401Y

您好!

您能不能帮助我验证 MSP432E4的 PCB 6层堆栈、请参阅随附的 pdf 文件。 该原理图与 launchpad 类似、并作为 MSP432E401Y 的一部分提交和验证:查看原理图以支持 E2E 上的 JTAG、UART 和 BSL 以及 EMI/EMC。

具体而言、我将尝试查看我们的布局是否可接受、因为它偏离了图6中建议的布局。 《SimpleLinkTmMSP432E4微控制器系统设计指南》- SLAA770中的具有布线分配的典型六层 PCB 堆栈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../Synaptics_5F00_IO_5F00_Prototype_5F00_Layout_5F00_Overview.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lasto、

    我会要求我们的中小型企业就这项课题发表意见。 请给我们几天时间。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lasto、

    建议使用 SLAA770中概述的堆叠、但该堆叠针对 MSP432进行了优化、您需要尝试满足针对电路板上所有器件的建议...因此最终由您决定。  

    通常、在模拟信号层之间提供一层 GND 隔离是一种良好的设计做法、因此、如果可能、我至少建议切换第2层和第3层。  

    谢谢、

    Alexis