This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CCS/CC430F5137:CAN#39;t 连接到具有 MSP-FET 的 CC430F5137

Guru**** 2509735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817938/re-ccs-cc430f5137-can-t-connect-to-cc430f5137-with-msp-fet

主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好 Chris

感谢您的观看

我只完成了一半的工作、因为现在的吸毒者似乎工作正常、但我的示例代码有问题。

此示例代码使用 LPRS RTOS、如果我使用 LPRS 串行引导加载程序编译并将.hex 下载到器件中、一切正常、如果我使用 MSP-FET 调试或下载程序时缺少某些内容、且程序循环运行(并且是由于缺少命令导致的)、 我可以检查某些指令是否指向空白存储器区域)。 我认为、当我使用 MSP-FET 时、它无法(避免地)加载正确的 LPRS RTOS、因此我需要知道如何操作。 请注意、LPRS 的评估板(我正在使用它)有一个 JTAG 连接器、该连接器可用于...

我需要 LPRS RTOS、因为它是针对无线电工作和使用 LPRS 认证模块而完成的。

我还联系了 LPRS 技术支持、但没有回复。

非常感谢

此致

A. F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有指向您正在使用的电路板/软件的链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?