This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:无法连接到 GUI Composer 中的器件 MSP432P401R。

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817453/ccs-msp-exp432p401r-failed-to-connect-to-device-msp432p401r-in-gui-composer

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 MSP432P401R LaunchPad、我正在尝试使用 MSP432P401R 使用给定的示例监视器教程、但每次我进行连接时、都会显示 无法连接到器件 MSP432P401R。 这背后的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 SDK?  

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我使用的是版本3.40.00.25。 由于我使用 Energia 上传的程序工作正常、因此不存在硬件问题。 我想只有软件问题。 我希望你的答复能让我满意。

    相关信息

    Shri Hari Rajeswar H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Shri Hari、

    SimpleLink MSP432P4 SDK 的最新版本为3.20.00.06。 您是否正在使用其他软件/SDK?

    还提供您所使用示例的路径和文档/教程的链接、以便我重现问题。

    谢谢、

    SAI