This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:将 MSP432连接到 ADS124S06

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818435/msp432p401r-connecting-msp432-to-ads124s06

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ADS124S06

您好!

我想知道在使用 SPI 将 ADS124S06连接到 MSP432P401R 时是否能获得一些帮助?

谢谢、

Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最关心的是尝试弄清楚两个器件上要使用的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    请参阅 ADS124S06、了解使用 SPI 外设所需的引脚。

    我建议使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad。 请参阅 用户指南中的此电路板原理图。 SPI 引脚显示在 BoosterPack 接头上。

    谢谢、

    SAI