This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FG4618:MSP-EXP430FG4618

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818001/ccs-msp-exp430fg4618-msp-exp430fg4618

器件型号:MSP-EXP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP430FG4618

工具/软件:Code Composer Studio

任何人都知道如何激活  、允许对 CCS 中的 BSL 存储器进行读取/写入/擦除访问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Beso

    对于 msp430fg4618的 BSL 基于无法写入或擦除的 ROM。 基于闪存的 BSL 是针对 USB 器件的。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您回复我和提供您的信息。

    如果您能提供帮助、我还有另一个问题  

    如何在连接时激活、擦除主、信息和 IP 保护区域(在 MSP43X 选项"连接选项"中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您回复我和提供您的信息。

    如果您能提供帮助、我还有另一个问题  

    如何在连接时激活、擦除主、信息和 IP 保护区域(在 MSP43X 选项"连接选项"中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Beso

    是否要擦除信息存储器 A 和 B? 问题是什么? 您无法擦除它们? 或者 CCS 无法与器件连接?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我出现此错误 MSP430:文件加载器:验证失败:地址0x3100处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

    我认为我的板已锁定 " 闪存部分受读/写保护"  

    因为当我打开 内存浏览器时、我发现了0x3100的值 、如下所示:

    因此、我尝试通过在连接、擦除主、信息和 IP 受保护区域上启用来解决该问题

    或者您是否有任何解决此问题的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您可以看到存储器浏览器的值、这意味着 JTAG 正常工作、器件可以与 PC 连接。 因此、该问题可能与软件相关、可以下载 TI 的演示 http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLAC118&fileType=zip 并尝试将该代码下载到器件中。

    此致

    Gary