This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F67791A:MSP430F67791A API 库、用于了解和使用 IAR 工作平台实现能量计代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817671/compiler-msp430f67791a-msp430f67791a-api-library-for-understanding-and-implementing-the-energy-meter-code-using-iar-workbench

器件型号:MSP430F67791A

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用 IAR 嵌入式工作平台 MSP430来实现 MSP430F67791A 的代码。

我已从 TI 网站下载代码。

它包含2个项目

1.电表-67791A 代码

2. emeter-ng-toolkit-67791代码

我无法理解代码。

是否有人可以指导我如何理解代码、或者是否有任何 API 库可用于理解代码。

我能够在 IAR Workbench 7.12版本中成功编译这两个项目。

请帮助并提供 API 库以了解代码。

谢谢

Krishna Reddy

mailtoyvkr@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    这两个项目具有有限的支持。 推荐我们全新  的电能测量设计中心(EMDC)   、该设计中心可通过快速配置电能测量软件库、自动生成代码、执行校准和查看结果来简化开发并加快设计。