This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:校准期间的定时器(PWM)输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816066/msp430fr2633-about-timer-pwm-output-during-calibration

器件型号:MSP430FR2633

您好,

 

关于 MSP430FR2633的校准、我的客户提出了一些问题。

(问题)

1) 1)当 MSP430FR2633进行校准时,定时器(PWM)如何工作?

(停止? 还是继续运行?)

2) 2) MSP430FR2633进行校准时、如何进行用户编程?

(停止? 还是继续运行?、中断是如何工作的?)

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    "校准"是什么意思? 您是指 CapTIvate 软件校准吗?

    如果是、

    1) 1) PWM 将持续运行。

    2) 2)主循环中的用户程序将延迟。 但中断将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

     

    是的。 我是说 CapTIvate 软件校准。

    我通知了客户、他们可以理解校准。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199