This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:编译工程时遇到问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817390/ccs-msp432e401y-facing-problem-in-building-the-project

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试构建我的 prjoect、但遇到了此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    有了现有的信息、很难在此处确定问题。 我看到您使用的是 SimpleLink MSP432E4 SDK v3.10.xx.xx。

    您使用的是哪个版本的 CCS? 如果您使用的是自定义示例、是否可以使用 SDK 中的一个示例作为进行更改的起点?

    谢谢、

    SAI