This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:无法连接到 GUI Composer 中的器件 MSP432P401R。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817778/ccs-msp-exp432p401r-failed-to-connect-to-device-msp432p401r-in-gui-composer

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我将 MSP432P401R 用于 GUI Composer、因为当我尝试连接时、始终会显示一条消息"Failed to connect to device MSP432P401R (无法连接到器件 MSP432P401R)"。 这背后的原因是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是否通过 USB 正确供电、我还建议检查您的 PC 硬件管理器是否识别 LaunchPad?