This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5887:在断电和重新启动后、出现采样障碍

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817175/msp430fr5887-after-power-off-and-restart-sampling-disorder

器件型号:MSP430FR5887

尊敬的所有:

     我使用 MSP430FR5887来设计无磁体传感器。 当我的程序刚刚被写入时、我运行样本正常。但随后电源关闭、采样运行了 haywire。

电源电压为3V、我使用稳压器提供3V 电压、这也是电源故障和重新启动后的情况。
请说明原因是什么?这似乎不是硬件问题。 我的软件是否有问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    感谢您发帖。 我们的一名团队成员将查看您的帖子、并很快回复。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Timsen、  

    我想与您再次核实故障情况:当您加电并使用示例代码进行编程时、电路板运行良好。 但立即、3V 功率下降、FR5887重新启动。 然后再次断电、MCU 重新启动。 对吧?  

    什么是代码示例? 您在代码示例中使用的外设是什么、MCU 驱动的外部电路是什么? 如果没有连接到 MCU 的外部电路、并且唯一运行的简单代码示例如"msp430fr69xx_1.c"、是否会发生故障情况?  

    从数据表中可以看出、当3V 功率下降至 VSVSH-(1.75V~1.85V)时、MCU 将复位。 您是否已经测试过故障情况下电源的压降? 我们需要找到消耗大电流的组件、以导致3V 功率下降。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    如果您进行传感器设计、我假设您有一个连接到任何 GPIO 引脚的电压信号吗?

    您是否检查过在断电期间所有 GPIO 也都已断电? 否则、您可能已通过 GPIO 的 ESD 二极管为器件供电、这可能会导致故障。 这是一个热门话题、尤其是当您使用的 LDO 可能无法接收功率时。

    有些人不能正确地考虑这一点、因此我在一段时间前编写了应用手册:请随时检查这是否会导致您的问题:
    www.ti.com/lit/an/slaa689/slaa689.pdf