This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有内置 USB 和 Launchpad 的 MSP430?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817167/msp430-with-built-in-usb-and-launchpad

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529MSP430F5529MSP-EXP430F5529LPMSP-TS430PZ100AUSBMSP430FG6626

我正在启动一个新项目、并希望查看是否有任何具有内置 USB 的 MSP430具有可用的 LaunchPad。

我试着看了一下,但是选择是压倒性的,令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您是否考虑使用 MSP430F5529 USB 实验板(MSP-EXP430F5529)或 MSP430F5529 USB LaunchPad 评估套件(MSP-EXP430F5529LP)?

    这两个可能是最佳选择。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了 MSP430FG6626。 它具有更多的模拟模块、但更重要的是、它没有 F5529可能对您的应用很重要的任何与 USB 相关的勘误表。 对于硬件工具、您可以使用目标插座开发板 MSP-TS430PZ100AUSB。

    此致、

    James