This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2402:我对 MSP430G2xx 系列的外部时钟输入有疑问。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816919/msp430g2402-i-have-a-question-about-external-clock-input-of-msp430g2xx-series

器件型号:MSP430G2402

您好!


MSP430G2xx 支持外部数字时钟源。
当一个外部时钟被输入到 XIN (P2.6)时、P2.7 (XOUT)是否可被用作 GPIO?

此外、当我检查数据表时、我在 P 2.7的说明中找到了
尽管引脚原理图相同、但引脚功能表也不同。
哪一项是正确的?

MSP430G2x02


MSP430G2x53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 一个外部时钟被输入到 XIN (P2.6)时、P2.7 (XOUT)可被用作 GPIO。

    很抱歉让您对 MSP430G2x53数据表的表22错误感到困惑。 对于配置为 I/O 功能的 P2.7、它应该是 P2SEL.6=X 和 P2SEL.7=0。 我们将更新下一版本的数据表。