This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67451A:指纹信息

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67451A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816328/msp430f67451a-foot-print-information

器件型号:MSP430F67451A

大家好、

我的客户希望使用 MSP430F67451A (确切 地说是 MSP430F67451AIPEU)、但很遗憾、他们无法找到此器件封装 PEU (R-PQFP-G128)的封装信息。

可以说他可以在这上面使用 PZ (S=PQFP-G100)焊盘图案吗? 期待您的建议。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我很遗憾听到这个消息。 我将传递有关 PEU 封装的 CAD 文件缺失的反馈。 同时、您的客户可以使用 PZ 器件、假设可以访问足够多的 I/O 以满足其应用要求。 在稍小的 PZ 封装上、共享功能的 I/O 可能多于其他封装、而其他封装可能具有更多用于单个功能的引脚。 另一种选择是使用 "封装|引脚 "部分中的机械数据手动创建 PEU 封装。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。

    希望我能获得 PEU 脚本信息。 我将向客户介绍相关工作。

    此致、


    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我不会看到它在不久的将来发生、但当它发生时、我会告诉您。 目前、我建议使用上述解决方法之一。 谢谢。

    此致、

    James