This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430FR5969生产编程建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816371/msp430fr5969-msp430fr5969-production-programming-recommendation

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

建议使用什么方法对 MSP430FR5969微控制器的生产数量进行编程?  

感谢您的指导!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    我们建议使用 MSP-GANG 生产编程器。 希望这对您有所帮助。

    http://www.ti.com/tool/MSP-GANG

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我浏览了文档、但没有看到测试装置软件可以在哪里通过命令行对器件进行编程。  我看到的所有内容都是使用 MSP-GANG 软件或使用器件本身从存储器中存储的数据进行编程。

    是这样吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《MSP-GANG 用户指南 》中的第2.1节介绍了使用 MSP-GANG 对器件进行编程的支持方法。 E2E 上应该有几个主题、讨论每种方法。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、脚本只是自动执行可在命令行中手动输入的命令。

    此致、

    James