This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:同时使用输入捕捉和 PWM

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816351/msp432e401y-using-input-capture-and-pwm-concurrently

器件型号:MSP432E401Y

我有一个应用、在该应用中、我想生成4个 PWM 信号、这些信号都具有相同的时间周期、但需要独立控制占空比、并且我想使用故障输入进行故障保护。  我还需要一个输入捕捉通道来测量速度信号。  您似乎只能对该处理器执行一个或另一个操作。  是这样吗?  如果没有、应如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我已要求我的同事对此发表评论。 给他一整天时间回来。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以使用 PWM 外设来创建 PWM 和用于捕获的通用计时器。  这里是 一个 PWM 示例 、这里是 一个用于捕获的示例。

    此致、

    Chris