This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:DCO 频率4MHz 过低

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, EVM430-I2040S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/816700/msp430i2040-dco-frequency-4mhz-too-low

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: EVM430-I2040SUBMTREVM430-I2040S

你(们)好

我在定制 PCB 和 EVM430-I2040SUBMTR 演示板上使用 MSP430I2040、当我测量 GPIO 引脚上的时钟频率时、我在两个 MSP 上获得12MHz MCLK 和24.05kHz ACLK。 它应该为16MHz 和31.25kHz。 我没有使用任何预分频器、因此我不知道我为什么会获得如此低的频率。

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    欢迎使用 E2E! 假设 MCLKDIV 设置为1、则对于 P1.0上的 MCLK、您应该测量16.384MHz。 您是否使用示波器来测量该频率或其他频率? 这些器件是否受到 ESD、过压等损坏? 您使用的是什么代码? 我建议您尝试使用我们的代码示例之一。

    如果您使用的是 EVM430-i2040S、请记住、这些引脚上的其他元件、例如 LED7、由于电容等、很可能会影响频率测量

    顺便说一下、您是否计划在 您的项目中使用电能测量设计中心(EMDC)? 它确实使软件开发变得更轻松。

    使用适用于 MSP430TmMCU 的全新电能测量设计中心和软件库加快您的计量设计

    此致、

    James