This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:关于 MSP430F1611 UART

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172677/msp430f1611-about-msp430f1611-uart

器件型号:MSP430F1611

尊敬的 TI 专家:

现在、我正在设计 BMS、使用 MSP430F1611 UART1与一台主机进行通信、主机使用 Modbus 协议、仅使用两个器件、因此我使用异步通信格式、协议使用空闲线格式。

串行端口配置如下:波特率为9600、数据位为8、无奇偶校验位、两个停止位

Modbus 协议、如:0x01 0x03 address shi 地址插槽 numhi numlo crc16lo crc16hi

uart1配置如下:

void VMU_UART_init_9600 (void)

BCSCTL1 |= XTS;//高频模式
UCTL1 |= SWRST;//初始 UART
UTCTL1 = SSEL0;// ACLk (32768)、默认字符、而不是地址
UBR01 = 0xC0;//波特率:9600 ACLK:1843200/192 = 9600
UBR11 = 0x00;
UMCTL1 = 0x00;
UCTL1 |= CHAR + SPB;//8位、无奇偶校验、两个停止位
P3SEL |= 0xc0;//P3.7 RX、P3.6 TX
P3DIR |= 0x40;
P5DIR |= BIT4;//收发器 DE、RE 使能
P5OUT &=~BIT4;// DE=0、R/E/=0 RX 是默认状态、不是 TX
UCTL1 &=~SWRST;//启动 UART
ME2 = UTXE1 + URXE1;// uart1 TX 和 Rx 模块使能
IE2 |= URXIE1;

ISR 接收如下:

由于我无法判断数据包的开始和结束、我的想法是等待下一个字节设置为 URXIFG、并在接收到的第一个字节为0x01时读取接收缓冲寄存器、1200是超时值  

#pragma vector=UART1RX_vector
_interrupt void RX_VMU_byte (void)


U8 I;
U16时间;
VMURS485Buf[0]=RXBUF1;
if (VMURS485Buf[0]= 0x01)

对于(时间=0;时间<1200 &&!(IFG2&URXIFG1);时间++)
IF (时间< 1200)
VMURS485Buf[1]= RXBUF1;
if (VMURS485Buf[1]= 0x03)

对于(I = 2;I < 8;I++)

对于(时间=0;时间<1200 &&!(IFG2&URXIFG1);时间++)
IF (时间< 1200)
VMURS485Buf[i]= RXBUF1;



UART_RESPONSE (VMURS485Buf);



当我使用串行端口软件发送命令0x01 0x03 0x00 0x01 0x00 0x06 crclo crchi 时

但  VMURS485Buf[1]= RXBUF1;为0x01而不是0x03

值1200为超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超时值1200是您的 UART 数据的最大长度吗?

    您是否尝试接收表中的所有数据存储、这些数据存储是否正确? 对吧?

    我想、如果您希望使用0x01作为第一个字节、只需使用此代码即可:

    if(RXBUF1 == 0x01)
    {
    
    
    }
    
    then
    {
    
    
    }

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超时值1200是您的 UART 数据的最大长度吗?

    是的、超时小于1200

    您是否尝试接收表中的所有数据存储、这些数据存储是否正确? 对吧?

    VMURS485Buf[VMU_Rec_Num]= RXBUF1;
    if (VMU_Rec_Num < MAX_SIZE)

    VMU_Rec_Num++;

    在 ISR 中、我使用上述代码、没问题

    我想、如果您希望使用0x01作为第一个字节、只需使用此代码即可:

    我会尝试

    以下代码、我在多进程地址位中使用、没问题、运行正常、我不知道为什么使用 异步通信格式失败。

    #pragma vector=UART0RX_vector
    _interrupt void UART0_RX0 (){
    U8 I;
    U16时间;
    //U16 TempCRC;

    if (URCTL0&URXWIE){
    I=Buffer_URX;
    if ((i =RAM_Module_ID)){//添加广播
    URCTL0&=~URXWIE;
    for (time=0;<UART_Time_out)&&!(IFG1&URXIFG0);time++);
    if (<UART_Time_out) {
    Recdata[0]=缓冲区_URX;
    if (i ==RAM_Module_ID){
    if (Recdata[0]=3){
    for (i=1;i<7;i++){
    for (time=0;<UART_Time_out)&&!(IFG1&URXIFG0);time++);
    if (<UART_Time_out)
    Recdata[i]=Buffer_URX;否则 I=7;


    }否则

    MMAddr0_Encle();
    返回;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种糟糕的接收串行数据的方式。 一直停留在 ISR 中、直到数据包完成。 讨厌。 我使用状态机编写了一个中断驱动的数据包接收器。 当一个完整的数据包到达时、ISR 向主例程发送一条消息。

    我必须想知道这些 MCLK 相关超时。 什么是 MCLK? 超时周期是否足够大于字符时间? 为什么不使用__delay_cycles ()?

    首先让事情正常工作、而不会超时。

    另一件需要注意的事情是您的 RS485接收器。 当没有任何东西驱动总线时、它是否返回到标记(逻辑高电平)状态? 如果 UART 发生浮点或执行其他奇怪的操作、那么发送第一个字符时 UART 可能正忙于接收垃圾。