This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSP430FR5989 FRAM 实用程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1172871/msp430fr5989-msp430fr5989-fram-utilities

器件型号:MSP430FR5989
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

我已经安装了 CodeComposer 来重新编译 MSP430FR5989IPM 的现有固件、以确定使用的 FRAM 和 RAM 数量。  FRAMUtilities_03_10_00_10_setup 已运行、其文件位于 Windows 11工作站上。 但是、所有构建代码的尝试都给出了:"Product com.ti.mcu.msp.framutilities v3.10.0.10目前尚未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。"

如何获取 CodeComposer 来识别 FRAMUtilities?

重新安装 FRAMUtilities 03_10_00_10无效–会发生相同的错误、编译失败。 FRAMUtilities 文件安装在 C:\ti\MSP430\FRAM-Utilities_03_10_00_10的默认位置、而 CodeComposer 位于 C:\ti\MSP430\ccs 中、正在编译的工程位于 C:\Users\JHorn\workspace_v12\(工程名称)中。

我真的需要让这个工作来将代码迁移到您的另一个 MSP430系列。 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 Code Composer Studio 中、您可以转到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products。 在此屏幕中、您应该会在产品列表下看到 FRAM 实用程序。

    • 如果未看到 FRAM 实用程序、请单击刷新。 它将要求您安装产品、安装并重新启动 CCS

    右键单击您的项目->属性->常规->产品在这里您应该会看到 FRAM 实用程序

    • 如果未看到 FRAM 实用程序、请单击添加。 在第一个下拉菜单中、找到并选择 FRAM Utilities、版本应为3.10.0.10。

    构建项目。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样-谢谢! 我很好奇、FRAM 实用程序用户手册中没有提到安装它。 也许这是好补充的吗?