This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6777:MSP430F6777IPZR 的直接替代产品、由 MSP430F6779IPZR 提供(无需更改硬件和固件)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1173172/msp430f6777-drop-in-replacement-for-msp430f6777ipzr-by-msp430f6779ipzr-without-hardware-and-firmware-change

器件型号:MSP430F6777

尊敬的先生/女士:

我们正在设计中使用 TI 制造 MSP430F6777IPZR 器件。

 我们能否用 TI 的产品替代 MSP430F6777IPZR 微控制器使 MSP430F6779IPZR 微控制器无需对硬件或固件进行任何更改?

如果没有、请建议进行必要的更改。

谢谢、此致

Rohidas Sawant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas Sawant  

    根据 DS、F6777和 F6779之间的区别在于存储器大小。 如果您从 F6777更改为 F6779、则无需进行任何更改

    谢谢